请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 主题中讨论的其他器件:LM5176、 LM5175
尊敬的支持:
我想设计300W 降压/升压转换器。 为此、我决定使用 LM5118。 这是针对所选额定功率的选择、还是您建议使用另一个控制器?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.