This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:老化导致的特征变化量。

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769158/lm2991-the-amount-of-characteristic-change-due-to-aging

器件型号:LM2991

你好。

我的一位客户强烈希望获得以下数据。
请告诉我以下器件。

・LM2991S/NOPB

如果您有、请说明老化导致的特征变化量。

此致 Ozono。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozono、

    我们的电气特性表和典型特性曲线指示了线性稳压器的性能。

    虽然电气特性表中包含的测试是在发货前执行的、但在产品系列上市之前、我们还会对产品系列执行可靠性测试。 这些测试包括符合 JEDEC 标准的加速应力测试。 在加速应力测试之前和之后、这些器件将接受我们的生产测试计划。 因此、衬垫调节器的超时时间应保持在电气特性表中所示的最小/最大规格范围内。 下面是我们的可靠性声明和工具的链接。

    www.ti.com/.../reliability-home.html

    非常尊重、
    Ryan