This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:TPS92515能否在 VIN=24V 和 VOUT=1.3V 时正常工作?

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768707/tps92515-can-tps92515-work-correctly-under-vin-24v-and-vout-1-3v

器件型号:TPS92515

 大家好、

 我的一位客户正在使用  TI 官方 EVM 评估 TPS92515 的新产品。 但输出电流不稳定。 我问他们输入/输出电压是多少。

 其条件 为 VIN=24V、VOUT (LED VF)=1.3V。 我认为这种情况下的值班大约是5%、而且值班时间很小。

TPS92515能否在 VIN=24V 和 VOUT=1.3V 条件下正常工作?

请给我回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    不过、可以将关断计时器电阻器连接到 VCC。 如果 Vout 发生变化、这可能会产生更差的调节。 为了减少此误差、请将电感器纹波电流保持在较低水平。

    此致、