This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何计算电压 Vout2?

Guru**** 2866230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769035/how-to-calculate-the-voltage-vout2

请查看以下电路。

降压稳压器: LMR23630

请参阅蓝色矩形中的电路。  测量时、Vout3 = 5V。因此、很明显 Vout2将大于5V。我正在尝试弄清楚此电路的工作原理以及如何在理论上计算电压 Vout2。 耦合电感(N1=N2)电感为10µH μ H。

我参考的是本文档 :snva674c.pdf

但根据该基准、Vout 是以接地为基准计算的。 但是、根据上述共用电路、它以3.3V 为基准。 请建议如何修改公式以查找 Vout2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在这种情况下是这样的
    Vout2 = N2/N1 Vout1 + Vout1 - VF
    VOUT 2 = Vout1 + Vout1 - VF
    Vout2 = 3.3V + 3.3V - 0.6
    Vout2 = 6V

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否简要介绍一下 Vout2公式的形成方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
    所以
    如果绕组的一侧连接到 GND、
    Vout2 = N2/N1 Vout1 + 0V - VF

    如果绕组的一侧连接到 Vout1
    Vout2 = N2/N1 Vout1 + Vout1 - VF

    谢谢
    -Arief