This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:COT 与 PFM

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769276/lm5166-cot-vs-pfm

器件型号:LM5166

您好!

是否有人知道是否有一份文档清楚地描述 了恒定导通时间 和脉冲频率调制模式之间的区别和优点?

我已经阅读过数据表几次、但无法真正提出一个强有力的参数、即何时使用任一模式以及何时从使用一种模式转换到另一种模式。

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为数据表第16 - 18页的波形描述了两种操作之间的差异。
    通常、在 PFM 模式下、由于 FB 节点上的10mV 电压、您在输出电压下会有更多纹波。 这样、与恒定导通时间相比、轻负载时的开关更少、效率更高。 您可以在 PFM 模式下看到更长的睡眠时间

    另一方面、恒定导通时间在相同条件下的输出电压纹波更小、但在轻负载条件下需要权衡较低的效率。

    www.ti.com/.../lm5166.pdf


    谢谢
    -Arief