This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低成本降压转换器、可通过电解或小型陶瓷 CIN/COUT 进行运算

Guru**** 1144180 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769170/low-cost-buck-converter-which-can-oparate-with-electrolytic-or-small-cermic-cin-cout

主题中讨论的其他器件:LMR33620LM5160

您好!

我的客户正在寻找能够使用电解或小型陶瓷 CIN/COUT 运行的低成本降压转换器、因为陶瓷电容器电源短缺的电流严重影响。

您能为以下条件提供一些建议吗?

输入电压:24V   输出电压:12V 输出电流:1A

2.输入电压:24V 或12V  输出电压:5V  输出电流:2A

贝斯特此致、

特顿苏罗