Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMR33620、 LM5160您好!
我的客户正在寻找能够使用电解或小型陶瓷 CIN/COUT 运行的低成本降压转换器、因为陶瓷电容器电源短缺的电流严重影响。
您能为以下条件提供一些建议吗?
输入电压:24V 输出电压:12V 输出电流:1A
2.输入电压:24V 或12V 输出电压:5V 输出电流:2A
贝斯特此致、
特顿苏罗