This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:UCD9224的未来版本

Guru**** 2521140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD9224, TPS53681, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769281/ucd9224-future-version-of-the-ucd9224

器件型号:UCD9224
主题中讨论的其他器件:UCD3138TPS53681TPS53647

我注意到不建议在新设计中使用 UCD9224。 我想知道 UCD9224是否有未来版本? 此外、UCD9224是否能够使用 UCD3138等多个反馈环路实现任意控制方案? 我对这一特性有着特殊用途、我无法对此进行详细阐述。 此外、UCD 数字控制器系列器件是否与 CSD95490兼容?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    对于多相应用、 建议将 TPS53647或 TPS53681等器件用于未来设计、并且与我们的最新功率级兼容。
    TPS53681允许通过 i2c 更改补偿。
    以下是有关使用我们最新的多相控制器进行设计的更多信息资源:

    祝你一切顺利、
    Xavier