This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:在负载电流规格较宽时选择电感器

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769077/lm5141-selection-of-inductor-when-the-load-current-specification-is-wide

器件型号:LM5141

您好!

我正在考虑使用 LM5141器件。
数据表中的电感器选择中列出了公式15。 LOUT > Vout / FSW *(0.3 * Iout)
这是一个关于次谐波振荡的描述、考虑到输入电压的变化、这一次它有可能与我的规格相对应。
我想问您一个问题。

VOUT = 12V、IOUT (最大值)= 3A、FSW = 2.2MHz
这将导致 LOUT > 6.1uH。
另一方面、考虑到 IOUT (典型值)= 0.1A
这将导致 LOUT > 182uH。
我应该选择哪种 Lout?

(规格)
输入电压:24V (典型值)、60V (最大值)
输出电压:12V
输出电流:0.1A (典型值)、3A (最大值)
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在本例中、我将使用3A 进行设计计算。
    因此、Lout 的值可能约为6.8 μ H。
    您还可以使用此页面中的设计计算器工具
    www.ti.com/.../toolssoftware

    查看底部的 Excel 计算器

    谢谢