This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:屏蔽故障

Guru**** 2531220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769031/bq25121-faults-masking

器件型号:BQ25121

您好!

BQ25121A。

虽然 PMIC 被写入以忽略、但无法屏蔽部分故障。

我所指的故障包括:

1. TS 故障。 已将0x0F 写入 PMIC 的寄存器2。

2.BAT UVLO 故障。 已将0x0F 写入 PMIC 的寄存器1。

这两种情况都会导致 PMIC 进入错误状态并干扰系统正确工作。

仅在对器件进行硬件更改-电阻器更改后才能清除 TS 故障。

在未连接电池且未激活充电的情况下工作时、虽然 UVLO 错误已屏蔽、但仍会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    屏蔽用于防止中断。 状态寄存器将显示故障的哪个退出。

    您是否看到重复中断或由于状态寄存器指示故障、固件代码是否阻止正常运行?

    对于电池 UVLO、只要引脚上存在电压、状态就不应显示该电压。 我可能建议使用电容和电荷来旁路 BUVLO 故障进行测试。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二、 由于状态寄存器指示故障、固件代码会阻止正常运行。

    出现错误时进入低功耗运输模式的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIMA、

    是否可以修改固件代码?

    谢谢、

    gautham