This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239:TPS54239E 最大输出电容器

Guru**** 2639155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54239E, TPS54239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769182/tps54239-tps54239e-maximal-output-capacitor

器件型号:TPS54239

您好!

我将在新设计中使用 TPS54239E。

对于5V 输出电压、最大输出电容总值为68µF μ F (数据表的表1)。

这个最大值是否包括电容器的 DC BAIS 效应?

-该值是否包括 TPS54239直流/直流转换器所连接的负载的输入电容器?

在我的原理图中、 TPS54239E 的输出连接在3个次级直流/直流转换器上。

其中一个次级转换器距离 TPS54239E 转换器1.6英寸。

另外两个次级转换器与 TPS54239E 转换器的距离为0.3英寸。

我需要知道次级直流/直流转换器的输入电容器是否应包含在 TPS54239E 的总输出电容器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为不包括直流偏置效应。

    2.对于您的设计、您可以在设计中排除输入电容器。

     如有其他问题、请告诉我。 非常感谢!

    此致、

    Hao