This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65581:有关引脚排列的问题

Guru**** 2647535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768856/tps65581-question-about-pinning

器件型号:TPS65581

您好!

组件的图像与具有引脚编号的表具有不同的引脚排列。 哪一项是正确的?

第6页的表中说明:

VBST2=14、SW2=15、PGND2=16、EN2=13、VFB2=11

VBST3=20、SW3=19、PGND3=18、EN3=17、VFB3=12

在第6页的图像中、可以在图中看到以下引脚:

VBST2=20、SW2=19、PGND2=18、EN2=17、VFB2=11

VBST3=14、SW3=15、PGND3=16、EN3=13、VFB3=12

因此、除了 VFB 引脚外、几乎所有 DC-DC 2和3的引脚(VBST、SW、PgDn、EN)都是开关引脚、这在图示和数据表中是相同的。 将错误的反馈连接到错误的直流/直流转换器将导致输出端的电压不正确。

关于引脚排列的哪些信息是正确的:表或图像中的信息?

此致

Henrik Brenning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我检查了您提到的数据表、也检查了 EVM、因此图像的引脚排列是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    此致

    Henrik Brenning