This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电池平衡时间

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805156/em1402evm-cell-balancing-time

器件型号:EM1402EVM

您好!

我想了解在固定平衡电流为2A 时 EM1402电路板电池平衡时间的计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radhika、

    您能解释一下这是什么意思吗? CB 时间不会仅基于 CB 电流而相同、它取决于多个其他变量、包括电池容量(mAh)以及开始平衡时电池的不平衡程度。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一组3节 LGHG2电池、容量为3000mAh、各自的电压分别为3.525V、3.428V 和3.622伏特。 我想计算电池3的电池平衡时间、以达到3.525V 的平均电压值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一组3节 LGHG2电池、容量为3000mAh、各自的电压分别为3.525V、3.428V 和3.622伏特。 我想计算电池3的电池平衡时间、以达到3.525V 的平均电压值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhika、

    好的、但您仍需要根据电池进行自己的表征、以便从 mAh 转换为电压、这与器件无关。

    此致、

    泰勒