This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:输出电流远低于预期

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804523/lm5170-q1-output-current-is-much-lower-that-expected

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的:

我使用2个仅在降压模式下使用的 LM5170 IC 制作了一个原型、在计算预期电流时、每通道的电流应约为60A、总共有4个通道、因此我预计电流约为240A。 但是、我只得到大约150A 的电流。 我已经验证了所有通道都按预期协同工作、但不知怎么说、我没有得到我期望的电流。

我尝试按照数据表中所述在感应电阻器中添加补偿电感的补偿电路、但这不会为我提供所需的输出电流。 我尝试了不同的电容器、并看到输出电流稍有不同、只有几安培、但远未达到预期电流。

我在这个论坛上看到、接地可能是一个问题、但是接地已正确连接并且 IC 的焊盘已正确焊接到电路板上。

我对问题可能会有一些损失、如果有任何帮助、我会对此表示感谢。我已附上原理图、请参阅第2页和第3页。

此致、

Allard

e2e.ti.com/.../HighCurrentSource.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    感谢您使用 Lm5170。 您能否测量 ISET 节点电压、以及在需要全功率时 ISETA 引脚上是否具有2.5V 电压?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我不确定使用 ISET 节点电压意味着什么、但我测量了靠近引脚的 ISETA 电压、该电压为2.5V。

    谢谢、

    Allard van Baalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    查看您的电路是否达到峰值电流限制。 请尝试将 IPK 电阻器增加2倍、看看您是否可以获得更高的电流。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的建议、我增加了 IPK 电阻器两次以上、但不幸的是、我得到的行为完全相同。

    我还增加了 OVPB 电阻器、使电压限制大于输入电压、但这不会产生任何差异。

    不过、有趣的是、如果我增大 ISETA 电压、我确实会得到大约5V - 5.5V 的预期电流、这可能是设计上的、但不确定。 请注意、我始终测量靠近引脚的 ISETA 电压、因此我确定测量的电压是引脚上的电压。

    您是否知道我可以尝试的更多内容?

    谢谢、

    此致、

    Allard van Baalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    我注意到您没有任何用于电流感应信号的 RC 滤波器。 您是否注意过数据表第8.1.3节? 您能否共享电流感应电阻器的数据表? 如果数据表中没有相关信息、您能否向供应商询问感应电阻器的寄生电感? 恐怕这会起作用。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhou、

    是的、我确实注意到了第8.1.3节。寄生电感也是我预期的问题、但我尝试了一些不同的电容值、但没有发现真正的差异(另请参阅我的第一篇文章)。 但我不知道感应电阻器的寄生电感、因此我可能错过了正确的电容器值。

    我使用此感应电阻器 TLR3APDTEL820F75、我已添加数据表、但寄生电感没有相关内容、但我将与供应商联系。

    谢谢、e2e.ti.com/.../TLR_2D00_2BW_2D00_2BP_2D00_2HW_2D00_3AP_2D00_3APS_2D00_1100841.pdf

    此致、

    Allard van Baalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、

    数据表中并未说明这些感应电阻器的寄生电感是多少。 恐怕它们用于直流感应、但不适用于开关电流感应。 您能否联系电阻器供应商并询问电感信息? 通常、他们会为您提供信息。

    顺便说一下、我看到您的原理图上没有为电流感应保留任何 RC 滤波器。 不知道为什么你说你试过,但它不起作用。

    如果您只启用一个相位、但禁用其余相位、并移除 IMON 节点上的电容器、并测量 IMON 电阻器上的波形、我可能能够判断电阻器电感是否是问题的根本原因。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我已经与感应电阻器制造商接触过、电感应介于0.06nH 和0.07nH 之间、我是否应该甚至补偿这么小的电感?

    是的、您是对的、它不在原理图中、但我制作了一个补丁。

    遗憾的是、我无法仅启用一个通道、我可以启用2个通道而不是4个通道、是否有另一种方法在不使用 EN 输入的情况下禁用单个通道(2个 EN 输入通过 IC 下方的轨道相互连接)?

    Allard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allard、

    这听起来对检测电阻器来说太好了。 无论如何、如果它为 true、则它是一个高质量的电阻器。  但是、您是否运行了我之前提到的测试?  移除电容器后监测 IMON 信号将判断电阻器的实际性能如何。  

    是的、您可以将 COMP 引脚下拉至 GND 以禁用相位、而无需使用使能引脚。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allard、

    很抱歉、提交上次回复时、我错误地点击了"TI 认为已解决"框。  您可以通过执行新的帖子来重新打开它。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    好的、让我们看看电感到底是什么。 我刚刚完成了您提到的测试、请参阅以下屏幕截图。

    只需注意、在此测试中、电流感应信号上没有电容器(也不是100p 电容器)、IMON 信号上没有元件(其他 LM5170 IC 除外)。

    我希望所提供的数据是足够的。

    谢谢、

    Allard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将数据导出到 Excel:

    e2e.ti.com/.../TRC01.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allard、

    感谢您提供示波器图。  它可能无法被正确捕获。  我刚才要求您移除 IMON 节点上的电容器、但您需要保持电阻器。  Iout 引脚是电流源、您必须通过 IOUT 和 AGND 之间的电阻器端接信号、将其转换为电压。  我们建议单相使用9.09k。 您的 IMON 似乎结合了不同 LM5170的所有 IOUT 引脚。  请仅启用一个 LM5170和一个通道、并在不放置电容器但仅放置一个9.09k 电阻器的情况下测量 IOUT 电压。  

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohau、

    我不清楚我的消息、我确实在 IOUT 上保留了一个电阻器、并且我仅启用了一个通道。 我将原始电阻器保持在2k26、而不是9.09k。

    Allard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在捕获示波器图时、您能告诉我们您的输入电压和输出电压是多少?  此外、我们需要探针进行直流耦合、而不是交流耦合、因此我可以看到电阻器上的实际 IOUT 电压。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为12V、我不知道 Vout 是什么、我必须重新执行测试才能找到 Vout。

    探针是直流耦合的、我只是更改了偏移、使波形位于屏幕中。 我还提供了一个包含原始值的 Excel 文件、如果我使用此数据制作图表、我将获得以下结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我已重新完成测试、输入电压为12.1V、只需1个通道、IOUT 上有一个2.26k 电阻器。 我有0.5V、1V、1.5V 和2V ISET 电压的曲线图、请参阅下面的。

    图1、IOUT 电压;(ISET = 0.5V、VOUT = 110mV):

    图2、IOUT 电压;(ISET = 1V、VOUT = 215mV):

    图3、IOUT 电压;(ISET = 1.5V、VOUT = 315mV):

    图4、IOUT 电压;(ISET = 2V、VOUT = 415mV):

    我希望这是您计算感应电阻器寄生电感所需的条件、如果您还需要其他东西、请告诉我。

    谢谢、

    Allard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allard、

    有浩不在办公室,将于6月24日返回办公室。 他届时将能够跟进此主题。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allard、

    您的 VOUT 是否真的在几百 mV 的范围内?  您的负载是什么?  恒定的电压、电流或其他东西?

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    是的、实际上、我有一个作为负载的电阻组、其电阻约为0.0111欧姆。

    此致、

    Allard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allard、

    不了解您的应用、但电路应该支持。  请将 R59从68k 更改为100k、然后您应该能够获得更高的负载电流。

    谢谢、

    Youhao