This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:电源设置时间

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768961/bq25890-power-setting-time

器件型号:BQ25890

我在中找到了 BQ25890、 从电源输入+5V 到 SYS 输出3.7V、设置时间为3s。

我想问,这一次是否正常,有否方法可以缩短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 BQ25890数据表中的图48和图49、将 Vbus 应用于~3.7V VSYS 的3秒比预期的长。 您可以检查 REGN 电压和/PG、以确保电源没有延迟。