This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:PMIC 器件型号之间的差异

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25121A, BQ25122, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768957/bq25120a-difference-between-pmic-part-numbers

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25121ABQ25122BQ25120

大家好、我想知道是否有人可以告诉我以下器件型号之间的区别:

https://www.digikey.ca/short/pt0299

BQ25120A

BQ25121A

BQ25122

谢谢、

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    虽然最好查看数据表以了解其功能、但我在此提供了一个概括性摘要。  

    BQ25120A:具有板载直流/直流转换器(1.8V)负载开关/LDO、运输模式和电池监控器的300mA 充电器。  

    BQ25121A:与 BQ25120类似、但直流/直流设置为2.5V、看门狗计时器禁用。 (看门狗用于将 I2C 寄存器清零、在50秒内恢复默认值)

    BQ25122:与 BQ25120A 类似、但 DC-DC 默认设置为1.2V。  

    您将注意到、直流/直流设置为不同的电压、因为目标是 MCU 需要引导才能进行任何更改。 由于这三款器件面向不同类型的平台、可能会使用不同的 MCU、因此我们调整了默认启动电压。 请注意、在 MCU 上电后、可以调整 BQ2512x 器件上的所有设置。  

    此致、

    Gautham