This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:纹波放大器;tps5410的噪声可编程。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768682/tps5410-ripple-noise-proble-for-tps5410

器件型号:TPS5410

 

作为标题、我有3个问题。

首先,请查看图片。

如果 TPS5410输出为5电压、我需要将纹波值控制在3-5%;可能为150mV-250mV (理想值)

但我~TPS5410 ORinginal EVM 板、其输出为5电压、纹波为500 μ V 720mV。

然后我 有3个问题。

1.首先,我不知道如何选择红色的部件值,我不知道红色的部件值会导致电路的纹波或噪声影响  

2.

我修改了输入电容器、输出电容器、电感器的位置、并且一些元件正像这样参考 EVM 板

但我测试了两个电路的电路板,结果是不可推,为什么?

3.

 我修改了布局参考此图中的输入电容器和电感器接近 TPS5410、

我觉得噪声可能会降低、但这并不是 EVM 板的完美选择

我的板为800mV~1.9V,但 EVM 板仅为500~700mV,原因是什么?  

这是两块电路板的结果

这是 EVM 板  

我的电路板 原理图