This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:我们注意到 FB 范围从-20%变为+10%。为什么 FB 范围不对称?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768948/tps544c20-we-noticed-the-fb-change-range-from--20-to-10-why-the-fb-range-is-not-symmetrical

器件型号:TPS544C20

大家好、

我们注意到 FB 从-20%变为+10%。为什么 FB 范围不对称?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    逻辑是、客户需要进行更多调整

    以调节电压裕量。

    在正调整时、OVP 跳闸点决定

    顶部和调整需要低于 OVP 点。

    此致、

    Mathew