This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:COMP 电压是否高于4.0V?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803066/lm3481-can-comp-voltage-go-higher-than-4-0v

器件型号:LM3481
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

 我的应用中的 LM3481。有问题、当 COMP 引脚> 4.0V,DR 引脚保持低电平时、FA\SYN\SD 上升到1.31V。接下来、我将 COMP 和 Vcc 短接、我遇到了相同的问题。为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joy431、

    感谢您考虑使用 LM3481。 但是、您的原理图不是很清楚地显示这些交叉线是否已连接。 请发送更清晰、更完整的原理图以供审核。 部分原理图没有提供太多线索。 可能还有其他原因会导致问题。 在我们获得更多信息后、我们将对此进行调查。

    关于 COMP 引脚、它通常是一个输出引脚、这意味着您不应强制向其施加电压。 当 FB 接地时、在外部正确使用 COMP 引脚只会将其下拉。 不确定如何将其上拉至>4V 或通过 VCC 上拉。 最大额定值中的 COMP 为6V、连接 VCC 可能会损坏器件。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、反馈解决方案是 TL431+光耦合器、因此我将 FB 保持接地。 与光耦合器的收集器进行比较。   当 EUT 在低电压n‘t 条件下启动时、COMP 将高于4.0V、并且 LM3481看起来处于关断状态。因为连接到 COMP 的电容器无法充电,LM3481即使 输入电压上升到更高电压、也不会继续工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5822.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

        在 LM3481的参考设计(LM34xx 如何使用 LM3481升压控制  器设计反激式转换器图10)中、COMP 具有相同的上拉连接(上拉电阻为4.7K、而我的电阻为1K)。 因此、我认为上拉不是问题、问题可能是我是否应该限制 COMP 的电压。 但为什么呢?

        PS:I 测试3个样本、得到相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1k 的上拉电阻可提供大于6mA 的电流、此外、GM 自身的拉电流(~0.6mA)还会超过光耦合器的晶体管灌电流、并可能会中断反馈环路。 将其更改为4.7K 将光耦合器灌入的总电流减小至大约~1mA。 请参阅以下链接中的文章、第4.4.2节提供了上拉电阻器的选择指南。

    www.ti.com.cn/.../snva761a.pdf

    我已要求我们的设计团队研究为什么 COMP>4V 会停止切换。 该器件多年前就已上市、需要花时间查看设计文件。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有新的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    现在、负责的工程师已经离开了。 他将在24日之前作出答复。
    此致、
    EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    刚从商务旅行回来  COMP 引脚具有内部上电平钳位、典型值约为2.7V、根据数据表 EC 表、限值从2.45V 至2.93V。 当您通过低阻抗(1k)从外部强制 COMP 电压为4V 时、它会导致该钳位电路并导致内部逻辑故障、从而导致无开关甚至器件损坏。   请勿使用低阻抗上拉。

    谢谢、

    Youhao