This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:如何在没有电池的情况下单独使用 VBUS 为 VSYS 供电?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24266, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802472/bq25601-how-to-power-vsys-with-vbus-alone-without-battery

器件型号:BQ25601

我们希望器件(VSYS)在 VBUS 可用时通电、而不管电池状况如何。 在电池物理断开的情况下、我们注意到 VSYS 在4.2V 和3.8V 之间振荡、因此器件不会加电。 请参阅随附的图片。 我们如何在 SW 控制下禁用该 VSYS 振荡、以便器件(VSYS)可以通电、并 在 VBUS 可用时保持通电状态、即使电池完全耗尽或已取出也是如此?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发生该 VSYS 振荡的原因是、在未连接电池的情况下、充电器会连续进入和退出充电状态。 一种可能的解决方案是在未连接电池时禁用充电。 在禁用充电的情况下、VSYS 将被调节至高于 SYS_MIN 并且不会振荡。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当充电被禁用时、VSYS 停止振荡、但是现在 VBAT 正由充电器振荡。 请参阅随附的。 充电器似乎正在尝试为电池充电。 因此、除非 VBAT 达到特定阈值、否则系统不会通电。 在未连接电池的情况下、VBAT 无法达到阈值。 如何使充电器在上电期间绕过电池、以便仅使用 VSYS 为系统上电?    

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我已经尝试将充电电流削减至0mA、但示波器仍然显示100mA。

    Reg01至0x0A 充电禁用、
    Reg02至0x80充电电流0mA、
    Reg03至0x04预充电电流0mA、

    最棒的

    Sungwon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungwon、

    您描述的行为不是预期行为。 在禁用充电且未连接电池的情况下、VBAT 不应振荡。 请参阅下面的波形。 我将 VBUS 设置为5V、并且没有将系统或电池连接到 EVM。 最初、VSYS (黄色)和 VBAT (绿色)都在浮动充电期间振荡、但在充电被禁用后、VSYS 和 VBAT 都停止振荡。 VSYS 调节至高于最小系统电压、而 VBAT 衰减至零。

    您能否更详细地描述您的测试设置、以便我们能够确定导致您所看到行为的原因?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    当没有连接电池时、我同意您的意见- VSYS 和 VBAT 在寄存器1中禁用充电时不会振荡、尽管存在重复的 VBAT 脉冲(请参阅随附的)、除非寄存器5中的终止也被禁用。  我还没有弄清楚如何使 VBAT 在0V 时保持低电平。 在"浮动充电"模式消失后、它当前保持在2.8V (无电池)。    

    我想要的是能够软件控制下旁路掉电池、无论电池电量耗尽还是被移除、因此无论 VBAT 条件如何、器件(VSYS)都可以从 VBUS 输入上电。 我不希望发生预充电和 CC/CV 充电活动、这只会使器件在电池电量耗尽时无限期等待。  

    此致、  

    Sungwon    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungwon、

    如果您只想停止电池电量耗尽或被取出的行为、我会禁用充电。 请记住、禁用充电不会为电量耗尽的电池充电。

    另外请记住、禁用充电的决定来自您的主机控制器;此充电器不会检测到没有电池。


    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    在前面的评论中、我说过我已经尝试通过将 REG01设置为0x0a 来禁用充电。 但是、由于它需要主机控制器在加电后设置寄存器、因此我无法停止充电行为(在加电期间尝试恢复电量耗尽的电池)。 此控制器没有 NVM 来存储下一次上电的配置设置? 如果我将 CE 引脚9拉至高电平、它是否会在加电期间禁用充电? 但是、这意味着无法单独在软件控制下禁用加电期间的充电。 如果您更想在加电期间禁用充电、请提供建议。   

    谢谢、  

    Sungwon          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungwon、

    如果您希望在 POR 时禁用充电而无需等待主机禁用充电、则可以将上拉电阻器连接到 CE、并使用 MCU 的开漏输出将 CE 拉低并启用充电、如下所示。

    也请查看此主题。 一些建议可能对您有所帮助、例如 TS 引脚解决方案和 BQ24266: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/796672

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、  

    感谢您建议通过拉高 CE 禁用充电。 但是、这需要更改硬件。  

    我一直在寻找是否有任何方法可以在主机控制下禁用充电器芯片中的充电、尽管除非主机未通电、否则无法禁用充电。  

    问题是主机不能单独使用 VSYS 上电。 我怀疑是因为电池电量耗尽时在充电器芯片中启用了充电(VSYS 为3.5V)?  它会继续循环加电例程、但未成功完成。 请参阅随附的图片1。 但是、如果未连接电池(VBAT 稳定在~2.9V)、主机会正常加电。  请参阅随附的图2、其中没有电池盒。  

    我需要在充电器芯片中执行什么操作才能使负载器件仅通过 VSYS 上电? 或者、它是否可能超出了充电器芯片阻止负载器件加电的控制范围?   

    图1在电池电量耗尽的情况下加电失败

    图2  在无电池的情况下成功通电

    Sungwon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    我已经尝试通过写入寄存器1位4来禁用充电、但看门狗计时器会将其复位。 我还尝试通过写入寄存器7位5来禁用 BATFET (Q4)来禁用充电。 虽然它在看门狗定时器复位后仍然有效、但它将被下一次上电复位复位复位、因此对电量耗尽的电池继续充电-并且器件负载将不会成功上电。   

    在充电器芯片中、我需要做些什么来使负载器件仅通过 VSYS 上电、而不受电池状况的影响? 充电器芯片是否测量 VBAT 和 IBAT、我是否可以影响任何阈值控制?    

    Sungwon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sungwon、

    在未连接电池时、有几种方法可禁用充电。

    1) 1)将/CE 引脚拉至高电平以禁用充电、正如我在上次答复中所述。 但是、正如您所指出的、该解决方案需要一个额外的上拉电阻器。

    2) 2)通过 CHG_CONFIG 位禁用充电。 您还可以禁用看门狗计时器、以便看门狗计时器不会过期并重置 CHG_CONFIG 位。 但是、该解决方案要求主机禁用充电、因此在 POR 时不会立即禁用充电。

    3) 3)使用 TS 引脚。 BQ25601的设计假定、在没有电池的情况下、TS 引脚将发生故障并禁用充电。 将 TS 引脚电压拉高/低以强制电池处于冷/热状态禁用充电。 但是、该解决方案需要使用热敏电阻、以便 TS 引脚电压因电池是连接还是断开而异。

    4) 4)如果您无法接受上述解决方案、请查看其他充电器 IC、例如 BQ24266。 其他一些要求与您更喜欢此 IC 的客户、而不是 BQ2560x 系列。 例如、请参阅此相关主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/796672

    此致、

    Angelo