This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问备选方案。 解决方案来替代 MA5625和 MA5609

Guru**** 2415770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768830/asking-for-the-alt-solution-to-replace-ma5625-and-ma5609

主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、
请查看 MA5625和 MA5609规格并提出备选方案。 需要替换的解决方案?
www.major-power.com.tw/.../58ee44f47eb95.pdf
www.micro-bridge.com/.../MA5625.pdf

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有电源要求规格?
    您是否需要恒定电流、恒定电压功能?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、
    我没有从要求中得到详细信息。
    您能否先提供最初可能的解决方案? 我将根据建议与客户进行讨论。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不知道要求的情况下、很难推荐器件。
    如果他们只需要 SOIC 中的3A 降压转换器、则 LMR33630是我们的最新器件。