请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61086EVM-526 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 LM5101A、 TPS61086
我是 ANant 团队的本科生卫星建设团队的一员。 我们正在构建一个 MPPT 加升压配置、用于电池充电。 我们 希望使用 tps61086EVM-526、其输出端连接到电池、输入端连接到太阳能电池板。 MPPT 控制器改变占空比、这是由于 Vout 在太阳能电池板上不断变化 Vin、从而跟踪最大功率点、但是这个 IC 不提供改变占空比的外部控制(这会影响 Vin)。 我们希望通过 IC 实现所有这一切、例如具有可变占空比输入的升压 IC 或完整的 MPPT 和升压转换器电池充电电路。 如果我们只使用升压转换器 IC、我们将使用 TI 的 msp430f5529来实现 MPPT 代码和提供 PWM。
请推荐一些适合我们使用的 IC
具有占空比输入的升压转换器
2.完整的 MPPT+BOOST 电池充电 IC。
我们的大多数工作都取决于这一设计,请尽快答复。