This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CEDV 参数计算器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768678/bq4050-cedv-parameter-calculator

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、  

我在"CellTermV"中有一个关于 CEDV 参数过程的问题。 电池(2节)的设定端接电压为3.2V=3200mV。 但是、在 Hightemp_highrate.csv 文件中、实际端接电压降至3200mV 以上、即3307mV。 我的问题是、我应该使用3200mV 还是实际的3307mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果日志中的电池端接高于参数中使用的实际端接电压、则无法使用 GPCCEDV 计算 CEDV 参数。 我建议您重新测试并将电池的电压 DSG 稍微低于3.2V、以生成您的 CEDV 参数。