This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61099:TINA-TI 导出模型问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768635/webench-tools-tps61099-tina-ti-exported-model-issue

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户告知 WEBENCH 有问题;

 

使用具有3.3V 输入电压、L=2uH、Cin=Cout=10uF、RtoP=237K、Rbot =78.7K、Rload =33uH、20欧姆、13欧姆的 TPS61099。

已从 WebBench 下载模型、但无法在负载图大于125mA 的情况下运行该零件。
实际硬件在承载235mA 负载的情况下运行、但仿真模型与实际硬件不匹配。 似乎 TPS61099的模型将负载电流限制为125mA。 我需要在200mA 至300mA 之间进行仿真。 数据表显示了200mA 至300mA 范围内的峰值效率。 您能否查看 TPS61099的模型并返回给我、了解我为什么会看到仿真中的限制?

我使用随附的 TINA-TI 导出模型确认了此问题。

VIN=3.3V、VOUT=4.0V 0.3A

e2e.ti.com/.../TPS61099-1222558_5F00_2691.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa:
    这是由启动引起的。 在启动期间、电流限制小于正常运行、直到 Vout 上升到足够高。
    您可以在启动前禁用/断开负载。

    此外、我在 Webench 中完成了仿真。 它具有软启动模型。 在两步启动中、电路在 VIN=3.3、VOUT=4V IO=0.3A 时运行良好。