This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:空载时的输入电流

Guru**** 2394085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768574/tps61088-input-current-at-no-load

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS61089

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 TPS61088和 TPS61089用于电池应用、并有疑问。

如果 您能提供建议、我将不胜感激。

--

TPS61088和 TPS61089的相关信息。

根据随附的应用手册(Slyt412)、IQ (Vin)和 IQ (Vout)不足以考虑电池寿命。

它需要 知道 Iin、但数据表没有描述。

因为 IQ (Vout)由 Vin 供电。

 空载时是否有任何有关输入电流(Iin)数据的参考数据。

e2e.ti.com/.../slyt412.pdf

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinichi1

    感谢您的关注。 IC 数据表只能指定 IQ。 对于 Iin、它是 Iq 加上 Vout 感应电阻分压器泄漏电流。

    IIN = IQ (Vin)+ IQ (Vout)+ 1.3V /Rf2

    其中 Rf2是 Vout 感应分压器的下侧电阻器。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的快速回复。

    我将与客户分享此公式。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一