This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360生产损坏问题

Guru**** 2387680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LMR14030, TPS54360B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803644/tps54360-tps54360-production-damage-problem

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: LMR14030

尊敬的 TI 团队:    

现象:TPS54360在老化过程中烧坏(Vin=30V、Vout=5V/0.2A-2A)、并在 Vin、SW 或 EN 引脚中发现异常阻抗

尤其是 Vin 引脚已烧坏。 100件中约有5件被烧毁

2.检查并测试发现两个问题:

A、IC 降压电路不稳定、SW foot 的波形尺寸不同(如下所示)

b.输入30V 启动、输出电压5V/1.5A 或以上电流测试启动波形、输出电压过冲高达8.3v

3.整流结果:

A、FB 反馈上拉电阻器上并联的电容、C95 0.1uf 被移除、SW foot 的异常波形问题得到改善(测试波形如下)

b.开关的工作频率从1MHz 更改为700K 左右、从而改善了输出电压的过冲问题

4、修改后、为老化实验(Vin=30V、Vout=5V/0.2A-2A)生产了100PCS、现在发现另一个已烧毁、这种现象与以前相同

5、请帮助确认是否有其他问题导致此类燃烧?

6、SCH 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、

    我将检查以下内容:

    1) 1)器件的输入在施加电源时是否明显过冲? 共模扼流圈将具有泄漏电感、这可能会导致输入电压过冲。
    2) 2)在示波器中,开关节点下冲看起来低于此引脚的 IC 最大绝对额定值。 根据您所使用的公司的 B360B,可以通过二极管选择将其最小化。 布局也可能会影响这一点。
    此外、使用 TPS54360B 系列、或者、如果您的最大输入电压低于42V、LMR14030系列可能会显著降低对这种类型噪声的敏感性。
    3) 3)原理图中的 SW-C 似乎来自工作表。 此节点上可能出现的最大电压是多少?
    移除 CFF C95是一个好主意。 其值取决于 C1的特性。 如果您为 C1发送制造商的器件型号,我可以帮助提高稳定性。

    由于本次讨论几乎肯定涉及您的机密信息、可能需要进行详细的调查和设计审查、因此我建议通过电子邮件继续。 请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,ö m

        感谢您的支持、 我 已经向您发送了电子邮件。

     

    1、SW-C 不连接其它电阻器,只将上拉电阻器上拉至 VIN,将下拉电阻 器下拉至 GND

     

    2、C95为 NC

     C1和 D7数据表作为电子邮件发送给您

     

    4、测试 Vin、EN 和 SW 波形未发现电压过冲。 发送电子邮件给您

    5、 帮助我们看看 是否有其他可能的原因造成这种损害? 谢谢!

     

     

    VIN=30V、启动测试、室温

     

    通道1:SW

    通道2:中文

    通道3:Vin  Vout=5V/0.1A

    通道1:SW

    通道2:中文

    通道3:Vin  Vout=5V/0.5A

    通道1:SW

    通道2:中文

    通道3:Vin  Vout=5V/1A

    通道1:SW

    通道2:中文

    通道3:Vin  Vout=5V/2.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    您能给我们一些建议吗?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、

    我今天要发送一封电子邮件。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    由于我们一直在使用电子邮件来解决此问题、因此我将关闭此主题。  如果当前解决方案无法解决您的问题、我们可以打开新的 E2E。

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、    

       您能否帮助确认是否有其他可能导致 IC 烧毁的原因?

    更换机器四次后、6月12日、新更换机器的100台设备中的电源 IC TPS54360DDAR 再次烧毁

     1、更改1:移除电容器 C95;

    当时、我们发现 了 SW 引脚中出现的大波和小波现象、并进行了调整

     

    2、更改了2:将开关频率降至500kHz;

    开关频率从1MHz 降低到500kHz、以改善启动和上电时瞬态输出过冲的问题。 同时、大开关频率会导致电路元件损耗较大、因此进行了这种调整。

     

    3、更改3:添加 RC 吸收电路以吸收 SW 管脚处的冲击波。(R=5R、C=4.7nF)

    原始 TI 工厂在电子邮件中指出 SW 引脚上的波形具有异常下冲、建议我们在 EVM 板上尝试使用二极管。更换二极管后、情况并未显著改善。 根据我们的经验、我们添加了 RC 吸收电路并观察到 SW 的波形变化。调整电阻电容参数后、浪涌波形调整到安全范围。下图显示了添加 RC 之前和之后 SW 波形的比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我们已经介绍了最常见的问题、因此我会找另一位工程师来处理该部件。 此外、是否可以在此处运送电路板?  有时、在实验室中工作是查找问题的最佳方法。  

    此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    由于我们一直在使用电子邮件、我将关闭此主题。

    此致、Robert