This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:升压转换器输出是否可以为运算放大器供电?

Guru**** 2573895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA552, TPS61390, TPS61175, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804178/tps61390-can-the-boost-converter-output-supply-powers-to-an-op-amp

器件型号:TPS61390
主题中讨论的其他器件:OPA552TPS61175TPS55340

大家好、我将使用 TI 的+-30V 高电压 OPA552运算放大器。 到目前为止、我已经将该运算放大器与外部电源结合使用。

但是、我必须将其作为具有 CC3320 Wi-Fi 芯片的电池供电产品。

我使用的是锂离子聚合物电池- 3.7V 500mAh。

https://www.adafruit.com/product/1578

我的唯一想法是使用升压转换器并在短时间内启用升压转换器的输出、以延长电池寿命。

稍后、我将把运算放大器更改为另一个支持更高电压的放大器。

这些是我的问题;

问题0。 我找不到 DigiKey 或 Mouser 提供的 TPS61390。 由于这是一款新产品、我现在无法在线购买吗?

问题1. 目前、我必须使用 TPS61390生成+30V 和-30V 电压。

就像这个连接一样、是否可以使用两个 TPS61390创建+30V 和-30V?

问题2. 为了延长电池寿命、我将很快切换 EN (使能引脚)。

我允许切换 EN 引脚的速度有多快? 我只需启用升压转换器1μs μ s、因此我希望 EN 引脚能够检测到这种突然变化。

或者、我担心升压转换器是否需要更多的时间来开启。

问题3. 最后、对于电池供电的应用、使用两个升压转换器为运算放大器供电是否是一个好主意?

我所需的电源为+70V -70V、因此该输出确实满足我的需求。

但是、升压转换器会消耗许多电流、因此我想知道是否有更好的方法。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您的目标电源电压是+-30V 或+-70V? OPA 的电流消耗是多少?
    1us 是什么意思? 这是否意味着您需要使升压转换器能够在1us 内工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen。

    [引用用户="Helen Chen ] 1us 是什么意思? 这是否意味着您需要使升压转换器能够在1us 内工作?

    是的。 与 PWM 类似、我希望在短时间内启用升压转换器、如果可能、最小为1μs μ s、因为这是电池供电的器件。

    [引述 USER="Helen Chen ]您的目标电源电压是+-30V 或+-70V? [/报价]

    目前为+-30V。 在测试原型 PCB 后、我会将其更改为+- 70V 并使用不同的运算放大器。

    [引用用户="Helen Chen ] OPA 的当前消耗是多少? [/报价]

    最大80mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    为了使 IC 正常工作、EN 应至少持续1ms 左右、1us 远小于1us。
    TPS61390无法支持+-30V、80mA。 对于+-30V、80mA 应用、您需要将 TPS61175与电荷泵电路配合使用。 对于+-70V、80mA、至少需要将 TPS555340与电荷泵电路配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Helen!

    问题0。 我无法在 Google 或 TI 的网页上找到 TPS555340。

    这也是一款新产品吗? 如何查看详细信息并购买此产品?

    问题2. 对于 TPS61175和 TPS555340、

    [引用用户="Helen Chen ]您需要将 TPS61175 与电荷泵电路配合使用。 对于+-70V、80mA、至少需要将 TPS555340与电荷泵电路配合使用。[/quot]

    我看不到关于这个"电荷泵"电路的任何描述。

    在这个应用中、我能问什么是"电荷泵"电路、它的滚降是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉我弄错了。 它是 TPS55340。

    电荷泵电路类似于连接的电路。 e2e.ti.com/.../charge-pump_2B002D00_30V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、哇。 我真的很惊讶!

    问题0。 只需再次检查、这个带二极管的电路会产生-30V 电压、电荷泵电路是什么?

    问题1. 该-30V 电压是否具有大量纹波或压降? 如果是、我可能会考虑添加两个升压转换器。

    问题2. 我是否也可以将具有相同二极管部件的电荷泵电路添加到 TPS55340 、以生成-70V 电压?

    希望这些二极管可用于70V 应用。

    问题3. 关于 TPS55340、

    [引述用户="Helen Chen ]抱歉我犯了一个错误。 它是 TPS55340。 [/报价]

    数据表显示 Vout 电压范围最大为38V 如何使用此功能创建+-70V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请检查随附图片中的红色方框。  它是负电荷泵单元。

    纹波要求和 Vout 精度是多少? 如果您需要高精度,则需要添加更多的陶瓷电容器,甚至线性稳压器。

    以获得-70V 的电压。 您需要使 Vo=35V、然后使用两节负电荷泵和一节正电荷泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Helen Chen "]您需要添加更多陶瓷电容器、甚至线性稳压器。

    谢谢! 请注意、最后几件事。

    问题0。 是否有方法计算要添加的电容? 随机添加100uF 似乎不正常、但我无法使用数据表找到要添加的数量、具体取决于输出电压。

    问题1. 能否使用 TI TINA 9仿真 Vout?

    由于我必须添加二极管和其他组件、我希望在创建 PCB 之前先查看 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开始仿真之前、请告诉我+30V -30V 的精度和电压纹波是多少? 通常情况下、电荷泵不适用于极低纹波和严格调节应用。例如、如果您反馈+30V、-30V 将随负载和+30V 负载条件变化。 最坏的情况是-30V 满载时+30V 无负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Helen。

    [引用用户="Helen Chen ]请告诉我+30V -30V 精度和电压纹波是什么?

    例如、如果创建了30V、我希望 Vpp 小于1V、请。 我想保证至少-29 ~ 29 V

    [引用 user="Helen Chen ]例如、如果您反馈+30V、则-30V 将随负载和+30V 负载条件而变化。 最坏的情况是-30V 满载时+30V 无负载。[/引述]

    您能不能详细解释一下吗? 在本例中、我同时使用+30V 和-30V 为运算放大器 OPA552提供电压。

    除了电源引脚、升压转换器输出和电荷泵输出将不会连接到其他负载。

    此外、我要在运算放大器的电源上添加去耦电容器(0.1u ~ 1uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它是+31、-30V、会产生什么影响? 没关系吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen。 是的、这是可以接受的。 此外、在上传原理图时、您能否解释一下如何获得+31V、-30V 的数学运算?

    我想知道您将选择哪个二极管(带器件型号)和电容器来生成-30V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP9770-reference-board.PDFOK。然后、它看起来电荷泵电路适合您的应用。

    请查看以下电路。 概念是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,海伦! 在关闭它之前、还有几件事要做。

    问题0。 在原理图中、这些引脚显示了相应的电压

    VGL:-30V

    VGH:30V

    AVDD:31V

    对吧?

    问题1. 我还询问了+70、-70V 解决方案。 在这种情况下、我应该如何设置原理图?

    问题2. 此外、我们还讨论了如何使用 TI TINA9运行仿真。

    您能否详细说明如何使用 TINA 测试升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen。 你过得怎么样? 海伦非常感谢您的工作! 在关闭它之前、还有几件事要做。

    问题0。 在原理图中、这些引脚显示了相应的电压

    VGL:-30V

    VGH:30V

    AVDD:31V

    对吧?

    问题1. 我还询问了+70、-70V 解决方案。 在这种情况下、我应该如何设置原理图?

    问题2. 此外、我们还讨论了如何使用 TI TINA9运行仿真。

    您能否详细说明如何使用 TINA 测试升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我们将尝试回复您、很抱歉耽误您的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我非常感谢您努力将我的定制 PCB 翻番。 请别着急,慢慢来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请检查随附的 sch。 您只需将 TPS61175替换为 TPS55340即可。

    我很着急、因为我忙于许多新项目。

    很抱歉迟到了!e2e.ti.com/.../charge-pump2.pdf