工具/软件:WEBENCH设计工具
你好。 我正在设计一个在 LM5088-1微电路上工作电压范围为18-65伏、电流限制为7安的电源电路。 我组装了一个印刷电路板。 它工作稳定、输出上的短路保护工作正常。 但是、由于某种原因、当输入电压上升到45伏以上并在输出端造成短路时、芯片会发生故障。 没有噪音和烟雾的烧伤。 就会在栅极上丢失一代。 烧毁3块芯片。 我无法理解错误的位置、按照设计人员的建议执行了所有操作。 晶体管采用了 IRF3710扼流圈、电流为33uH 和8A 时的 src1265a-330m。 谁能告诉我们错误是什么?