This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:请求 LMR36015峰值出现异常问题

Guru**** 2504155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804744/lmr36015-asking-for-the-lmr36015-peak-an-abnormal-issue

器件型号:LMR36015

大家好、

客户使用 LMR36015作为5V 系统电源。


请在此处帮助解答客户的四个问题。
1.系统负载随 wifi 和图像传感器功能的变化而变化、负载电流(最大负载条件)测量结果如下:
系统总负载不高、但峰值电流高;



2.在数据表中、显示 LMR36015的限流为1.5A。 该限制电流是峰值电流还是持续电流?

3.客户发现该设计有时会丢失5V 输出。 这是否与系统负载(最大负载条件)有关?

4.您是否有任何意见认为该设计可以改善 LM36015侧的电流变化?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.5A 的最大电流是连续的。

    在过载情况下会发生调节松动。 可以在数据表中找到电流限制。 如果最小电感器电流超过低侧电流限值、输出电压将下降。 最大电感器电流也将受高侧电流限制。

    您能否共享原理图进行审阅?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、
    感谢您的回复。

    您能告诉我们 LMR36015的峰值电流限制吗?
    客户的系统具有高峰值电流、平均电流不高。
    他们正在尝试降低峰值电流、您有什么意见吗?

    客户只能共享与所附直流/直流相关的直流/直流。
    txn.box.com/.../188zzuv7kivxkxejksn0zixdk6nzcp4e


    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在数据表 EC 表中找到峰值电流命令、如(ISC)所示。 最小值为2A、最大值为2.8A。 在这种情况下、您是否有电感器电流的波形?

    此外、感谢您分享原理图。 在原理图中、我没有任何东西会导致这个问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输出电压下降时、您能否共享输出电压和电感器电流的波形? 这将有助于我们了解导致输出电压下降的条件。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    下图是 L 之后的电流(峰值2.04A 是最大值)。

    请分享您对此波形的评论。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出电压下降时、您是否能够共享一个缩放至每分段约2-5us 的视图?  通过该图像、器件可能会进入电流限制。

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想跟你跟进。 您是否有机会获取放大的波形?

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。  如果您还有任何疑问、请随时回复此帖子、主题将重新打开。

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    客户发现、由于输入电压下降<5V 而导致的压降与直流/直流无关。
    但客户仍在尝试降低峰值电流、您对此有何评论(更快地响应负载变化)?
    由于峰值电流影响 VIN 输入、因此 VIN 源来自交流变压器、
    当峰值电流较高时、将导致 VIN 上出现高压降。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该波形是否高于负载电流?  您是否还能够重新设计原理图?  我想再次回顾一下、看看是否可以采取任何措施来提高瞬态性能。

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 请回复重新打开此主题、或随时向我发送电子邮件

    此致、

    Katelyn