主题中讨论的其他器件: LMH6505
您好!
我们使用 TPS40090在脉冲模式下驱动激光二极管。 现在、我们将在180A/18V 时生成10ms 脉冲。 它在输出电流中具有一定的纹波时工作正常。 但是、为了达到此目标、我们必须向 EN 和 Vdroop 引脚发送相同的启用脉冲信号(PWM 信号:幅值为5V、周期为1秒、占空比为1%)。 如果我们尝试在 Vref 和 Vdoop 之间放置一个100K (例如)的电压、并且仅在 EN 引脚上提供使能信号、则控制器不会启动。 现在、我怀疑输出电流中的一些噪声是由我们向 Vdoop 提供的信号产生的、因此我不会直接在反馈环路上运行以启用控制器。
你有什么建议吗?
感谢您的帮助:
以下是我的 schematice2e.ti.com/.../Driver-Laser-R-SENS-Bis_5F00_11.pdf