This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:请将电流10A、12v 转换为0.8V、芯片尺寸要求更小,3.5*3.5*<2mm

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54020, TPS54620, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805042/tps53515-please-recommond-current-10a-12v-to-0-8v-chip-size-requirements-to-be-small-3-5-3-5-2mm

器件型号:TPS53515
主题中讨论的其他器件:TPS54020TPS54620

需要电源选择、电流10A、12v 至0.8V、芯片尺寸要求、更小、 3.5*3.5*<2mm;
我选择了 TPS54020、但 TPS54020没有大量发货。 我发现 TPS54620有很多货件。 此客户还知道它以前使用过、但电流不够。
推荐的 TPS53515RVER 3.5mm×4.5mm 28引脚四方扁平无引线(QFN)封装、但 TPS53515的交货日期约为35W LT、客户认为交货周期不好、不合适;
需要帮助寻找另一个、全面的绩效满意度、尺寸、交货率、价格和其他因素;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elsa、

    您正在寻找哪种数量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 至0.8V 10A 降压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eksa、

    DigiKey 显示 TPS53515有库存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elsa、

    您是否需要进一步的帮助? 我现在要关闭这个线程。 您可以随时重新打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53515

    建议工作的环境温度仅为85度、但我们希望获得更准确的结温 Tj 信息。

    难以确认、建议工作的最高结温 Tj 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    绝对最大结温为150 C。 建议的最高结温为125 C