Other Parts Discussed in Thread: LM25119
尊敬的先生:
如以下瞬态负载波形(输出电流5A 至0A 瞬态)、输出电压过冲在200mV 以上过高、
VIN=20V ~ 36V、 Vo=12V/34A、电路设计交错模式(请参阅数据表第32页的电路)
DEM 引脚=悬空(可提高轻负载效率)
RT=22K Ω(Fosc=220KHz);输出楔块(L1=L2)=3.3uF、
斜坡(R14+ C20)=73.2K 欧姆+ 820pF; COPM1 (R7 + C17 +C16)= 49K + 682pF + 100pF
L1=L2=3.3uF 是否为低电平? 6.8 μ F 是否正常?
请仔细查看并提供建议(如何改善瞬态过冲)。
谢谢!
Steven