This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066问题帮助

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805959/lm5066-lm5066-issue-help

器件型号:LM5066

 你(们)好,先生

我们 使用 LM5066 满足 上述 问题 需要 您 的帮助来检查并提供相同的建议、tks!

(1)当所有寄存器的每个标志位为1时、它是否有效?
(2) MFR_SPECIFIC_17:READ_DIAGNOST_WORD (E1h)的 BIT14是否是指示电流或功率的警告标志?
(3)通过 I2C 将0.3V 的电流写入 lm5066的 MFR_SPECIFIC_03:MFR_IN_OC_WARN_LIMIT (E1h)、并通过电子负载将0.4V 的电压加载到 MOSFET 的后续电路、即触发输入电压过流警告。 为什么我可以在0x78、0x7C、0xE1处读取 VIN_UV_FAULT?
(4) dv/dt 输出控制电路仅在从 dv/dt 开始时才需要、但在移除该部分电路后、OUT 为0、MOSFET 不工作。
(5)当连接 dv/dt 输出控制电路时、计时器引脚测量的时间是否包括该部件的时间? 如果是、如何确定计时器的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darren Yang:

    感谢您的联系。

    您是否使用 LM5066构建了电路板? 或者您是否在 TI-EVM 上进行测试? 如果您进行了自己的设计、能否共享原理图并填充设计计算器。 该设计工具可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    (1)当所有寄存器的每个标志位为1时、它是否有效?
    a)不应观察到所有位都为1。 您是否在任何测试用例下观察到过?

    (2) MFR_SPECIFIC_17:READ_DIAGNOST_WORD (E1h)的 BIT14是否是指示电流或功率的警告标志?
    a)这是输入电流警告警报

    (3)通过 I2C 将0.3V 的电流写入 lm5066的 MFR_SPECIFIC_03:MFR_IN_OC_WARN_LIMIT (E1h)、并通过电子负载将0.4V 的电压加载到 MOSFET 的后续电路、即触发输入电压过流警告。 为什么我可以在0x78、0x7C、0xE1处读取 VIN_UV_FAULT?
    A)

    (4) dv/dt 输出控制电路仅在从 dv/dt 开始时才需要、但在移除该部分电路后、OUT 为0、MOSFET 不工作。
    a)负载电容是多少。? 您能给我发送一个充满内容的设计工具吗?

    (5)当连接 dv/dt 输出控制电路时、计时器引脚测量的时间是否包括该部件的时间? 如果是、如何确定计时器的时间?
    a)如果器件 dv/dt 速率设置为高电平、则器件可以进入功率限制模式、从而启动计时器。 请使用设计工具验证设计。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darren Yang:

    您能否按照以上要求分享您的设计详细信息以回答4、5个问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    SCH  作为 附件、我们还有两个问题需要您帮助检查、并为我们提供相同的方法、tks!

    寄存器0x78、0x79、0x7A、0x7C、0x7D、 在 lm5066正常上电后为0x80、0xE1 (请用二进制表示)

    电源电压为24V。 清除所有标志位后、0.3A 的电流通过 I2C 写入 lm5066的 MFR_SPECIFIC_03:MFR_IN_OC_WARN_LIMIT (E1h)、MOSFET 的电流通过电子负载加载0.4A、从而触发输入电流。 过流警告。 使用 i2c 将0x78数据读取为:00001001;将0x7C 数据读取为:00010010;将0xE1数据读取为:0100100000100000;结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darren Yang:

    我将在我的身边核实、并在接下来的两天内让您详细了解。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    很抱歉、由于出现了关键问题调试、本周的工作非常繁忙。 我将在星期一作出答复。  

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    1A)加电后、寄存器值为

    • 0x79h (0000 1000 0000 0001)
    • 0x78h (0x79h 的最后8位、即0000 0001)
    • 0x7Ah (0000 0000)
    • 0x7Ch (0000 0000)
    • 0x7Dh (0000 0000)
    • 0x7Eh (0000 0000)
    • 0xE1h (0000 1000 1000 0000)
    • 0x80h (0001 0000)

    如果执行 CLEAR_FAULTS 并更新寄存器的状态、则0x79h、 0x78h、 0xE1h 会随着电源正常故障的消失而变化。 其他寄存器值保持不变。

    • 0x79h (0000 0000 0000 0000)
    • 0x78h (0x79h 的最后8位、即0000 0000)
    • 0xE1h (0000 0000 0000 0000)

    2A)对于过流警告警报、 0x78h、 0x7Ch 和 0xE1h 寄存器的值为  

    • 0x78h 数据为:0000 0001
    • 0x7Ch 数据为:0000 0010
    • 0xE1h 数据为:0100 0000 0000 0000

    我们不应看到"VIN 欠压故障"位被置为 OC 警告。 您的输入电源的电流限制是多少? 它会下降吗?


    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    您能否更新以解决此问题

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren Yang:

    我希望我的答复有所帮助。 我正在关闭此主题、如果您有其他疑问、请重新打开。

    此致、
    Rakesh