This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:24V 稳压输出电路

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802474/lm5576-24v-regulated-output-circuit

器件型号:LM5576

我一直在尝试从以下电路获得-24V 输出、但我一直得到的电压读数低于0.3V。 输入电压来自最大电压为29.6V、最小电压为24V 的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否确认在这些条件下器件正在尝试启动? 您可以测量 VCC 引脚上的电压以验证器件是否已启用。 如果是、那么您能否获取 SW 节点的波形以了解器件在什么条件下运行?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您的支持。
    VCC 上的电压测量值为7.5V。 在 SW 上未观察到任何明显的问题、这是一个问题。 导致这种情况的原因是什么?

    您的真、
    路易斯-诺曼德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis Normand、

    您能否尝试移除斜坡和 VCC 之间的电阻 R9?

    此外、产品文件夹的"工具和软件"选项卡中还有一个电路计算器。 您可以在此 Excel 文件中输入您的使用条件、它还将验证补偿网络的稳定性。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis Normand、

    您是否有机会尝试移除 R9? 此外、您是否有机会查看电路计算器?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    很抱歉,我上星期不在办公室。

    我移除了 R9电阻器并捕获了几个示波器捕获、它们都连接在这里。 它看起来没有太大变化。

    drive.google.com/.../1ULh9hokaVSaH4EPvhhF_IZpIuZeJ4K_f

    我还尝试使用电路计算器、但电子表格中的开关频率有限。 我的电路在设计时考虑了300kHz 频率。

    此致、

    路易斯-诺曼德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法从 google 驱动器打开文档。 能否将文件直接附加到 e2e?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    此处随附的是屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../debug_5F00_24v.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享屏幕截图。  在这些条件下、该器件似乎没有进行开关。  

    再看一下原理图、没有大容量输入电容器。 这可能会导致您的问题。 您能否将47uF 的 Cin 添加到-VOUT、并将10uF 的 Cin 从 VIN 添加到接地?

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想跟你跟进。  您是否有机会尝试在 VIN 和 VOUT 之间添加额外电容?

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。  请随时回复此帖子以重新打开主题。

    谢谢、

    Katelyn