我一直在尝试从以下电路获得-24V 输出、但我一直得到的电压读数低于0.3V。 输入电压来自最大电压为29.6V、最小电压为24V 的电池。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在尝试从以下电路获得-24V 输出、但我一直得到的电压读数低于0.3V。 输入电压来自最大电压为29.6V、最小电压为24V 的电池。
Katelyn、您好!
很抱歉,我上星期不在办公室。
我移除了 R9电阻器并捕获了几个示波器捕获、它们都连接在这里。 它看起来没有太大变化。
drive.google.com/.../1ULh9hokaVSaH4EPvhhF_IZpIuZeJ4K_f
我还尝试使用电路计算器、但电子表格中的开关频率有限。 我的电路在设计时考虑了300kHz 频率。
此致、
路易斯-诺曼德
Katelyn、您好!
此处随附的是屏幕截图。