This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:HIDRV & AMP 的 Si 测试失败;LODRV 引脚编号

Guru**** 2538080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804631/bq24725a-si-test-fail-with-hidrv-lodrv-pin-number

器件型号:BQ24725A

如图所示、我测试了 U40和 U41 MOSFET G&S、发现上升沿和下降沿不是单调的、请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能给我一些有关此测试的更多信息吗? 测试设置和测试条件是什么?波形中显示了哪个信号(例如 PHASE、HIDRV、LODRV 等)?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测试条件:

    1、示波器:TEK MDO3014

    2、无源探头:TPP0250

    3、测试信号 LODRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。 作为参考、下面的波形显示了我在快速充电期间在 EVM 上看到的 LODRV 和 PH 信号。

    还有几个问题可以尝试并确定导致 LODRV 振铃的原因:

    1) 1)您能否获取显示 PH、HIDRV 和 LODRV 的波形? 另请放大振铃。

    2) 2)您的电路是否为电池充电并正常工作(除了振铃 LODRV 波形)?

    3) 3)请尽可能详细地描述您的测试条件、以便我可以尝试在 EVM 上重复此操作。 例如、输入电压、电池电压和寄存器设置都是有用的信息。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入电压:20V

    电池电压:4S1P 电池封装

    我使用 HIDRV 波形减去相位波形以获得上述波形、并且波形的上升沿存在阶跃问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weijie、

    感谢您提供这些信息。 但是、我仍想进一步详细了解以下问题:

    1) 1)您是否可以获取显示 PH、HIDRV 和 LODRV 的波形以及放大振铃的另一个波形?
    2) 2)您的电路是否为电池充电、并在 LODRV 振铃之外正常工作?
    3) 3)您的寄存器设置是什么?

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo