This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:LM5032 CS 引脚的电流采样保护功能未启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805583/lm5032-the-current-sampling-protection-function-of-cs-pin-of-lm5032-is-not-started

器件型号:LM5032

LM5032 CS1/2引脚的电流采样保护功能未启动。当 CS 1/2 电压(1.2V) 超过检测值:0.5V 时、PWM 输出正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱莉娅、您好!
    您是否有显示 CS1 (CS2)和 OUT1 (OUT2)测量值的示波器波形?
    您需要直接在引脚上进行测量、并为 PWM 关断提供40ns 的典型延迟。

    该电流限制阈值是一个 IC 测量参数、范围为0.45V (最小值) 0.5V (典型值)和0.55V (最大值)。
    请重新测试并监控示波器波形。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此帖子、因为它已经有两周没有新信息。

    如果您有进一步的疑问、请打开新帖子。

    此致

    John