This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:UCC28C42

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805790/ucc28c42-ucc28c42

器件型号:UCC28C42

大家好、  

我们开发了交流/直流和直流/直流电路板。 当负载连接到电路板时、我们会遇到压降问题。 电路板中存在剧烈的电压变化。 如果您可以支持相同的 asap.e2e.ti.com/.../POWER_2D00_CARD.pdf、那将非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请检查 COMP 引脚上的电压是否变为高电平、达到5V、并检查 CS 引脚上的电压以确保其低于1V 峰值、否则控制器将开始缩短 MOSFET 的导通时间以限制峰值电流。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SW、

    我希望你同时取得了一些进展,因为没有关于这一帖子的活动,我将关闭它。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter