This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:tlv62569’EN 低转换标准

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806518/tlv62569-tlv62569-sen-high-low-transition-criteria

器件型号:TLV62569

大家好、团队成员。

下面是客户问我的问题。

如果客户快速将“高”和“低”置于“高”位置,是否有任何时间限制?

(客户是否应等待特定时间? 器件是否能够从 EN 高电平上升到低电平、从低电平上升到高电平?)

它们关心的原因是、可能有来自无电信号的输出信号进入 EN 引脚(这意味着它不会像 SIN 波那样足够高、但也不会足够低)

那么、如果存在高电压和低电压、器件是否能够相应地工作、或者是否存在任何迟滞和时间器件需求、该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahashi,

    只是为了澄清。
    您对 EN 信号的电压压压摆率或脉冲持续时间有疑问吗?


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是、、、
    是否有任何时候需要等待 IC 从禁用启用、也是反转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahashi,

    EN 信号和 Vout 斜坡启动之间的延迟时间为200us、典型值为(@ Vin = 5.0V)。



    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说、即使 EN 信号看起来像下面所示、我们的 IC 也能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    EN 引脚信号的电压电平和持续时间是多少?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    只是一个软提醒。

    EN 引脚信号的电压电平和持续时间是多少?

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时 EN 为高电平、但 EN 为低电平、这就是为什么我要求您这样做可以使 IC 正常工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    EN 引脚的最大去抖时间为650ns (包含上升和下降时间)。 这意味着、如果 EN 引脚上的信号持续时间低于650ns、器件将对其进行滤波、因此 EN 引脚状态不会改变。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这正是我想要知道的!