This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好,我想查询一下 TPS92638EVM 评估模块的产品型号。

Guru**** 2399095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806065/hi-i-would-like-to-enquire-with-regards-to-the-product-number-of-tps92638evm-evaluation-module

器件型号:TPS92638EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92612-Q1

您好!

我想问这个驱动程序是否适用于我要连接的 LED。 根据手册、此驱动器总共有8个通道/串。 如果串联连接 、每个灯串的驱动电流最高可达70mA、并联560mA。  我  总共希望连接8个外部 LED。 每个 LED 都需要500mA 的电流来点亮。 因此、我的计划是并行连接所有8个通道/串、并使用8个 LED 进行连接。 图示如下。 我想知道这种方法是否正确?

我的下一个问题是、我还有4个需要点亮的 LED;2个蓝色 LED 和2个白色 LED、每个 LED 需要40mA 的电流才能点亮。  这4个 LED 将连接到  新的 EMV 上。 但是、我希望 LED 一次亮起一 种颜色(即 :2个蓝色亮起、2个白色熄灭;2 个白色亮起、2个白色熄灭)。   是否有任何建议方法?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以将所有8个输出通道并联在一起以驱动超过500mA 的电流。 但需要将电源电压重新转换为特定值(Vf + 3V max)以平衡部件上的热耗散。

    对于40mA LED 负载、我建议使用 TPS92612-Q1来驱动两个 LED 灯串、您可以在 LED 灯串和 GND 之间放置两个 MOSFET、以便同时只导通一个通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。