This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:在 Ta=70°C 时关断

Guru**** 2519230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805755/ucc2895-shut-down-when-at-ta-70-c

器件型号:UCC2895

您好,

最近、在 I 调试 UCC2895期间、电源系统在25°C 和-40°C 时正常、然而、一旦温度为70°C、输出电压开始缓慢下降、形成正常值。 然后、当输出电压消失时、我将考虑 SS/Disb 端口的电压、从5V 缓慢下降至2.4V 以下。 当温度恢复正常时、一切都正常。 我的条件是:rt=110k Ω(IRT=27uA)、FOSC=100KHz、VDD=12V。

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John

    如果内部 RS 触发器跳闸且引脚上的电流阱开启、SS/Disb 引脚上的电压可能会下降。 如果过流比较器跳闸、则会发生这种情况。 如果器件的过流保护处于激活状态、那么我也希望输出电压下降。
    我建议的第一件事是查看 CS 引脚上的信号振幅。 2V 是电流限制点。 此外、检查电流传感器是否具有显著的温度系数、这可能会在较高温度下使控制器达到电流限制。

    更换控制器可能是值得的-以防它以任何方式损坏。

    请告诉我您的使用方式

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于您尚未更新此主题、我假设您已解决问题。

    此致

    Colin