This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:全桥升压转换器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC3895, LM5046, LM5045, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804291/ucc28950-full-bridge-boost-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC3895LM5046LM5045UCC28951

您好!

我的客户 计划 将 UCC28950 用于 电压升压 转换器; 输入电压为36V ->输出电压为300V。

我认为全桥拓扑通常用于降压转换、 该器件是否适用于升压?

如果适用、应注意哪些事项?  

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涩谷-圣你好

    UCC28950相移全桥可用于通过选择正确的变压器匝数比来升高电压。 但是、可能有更好的选择-您能给我一些有关应用的更多详细信息吗、我可以尝试建议最佳拓扑和控制器。

    什么是输出额定功率

    输入电压范围是多少(最小/最大)

    输出电压范围是多少(最小值/最大值)

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢你的帮助。
    我将获得有关该应用的更多详细信息、并很快返回给您。

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    抱歉、我意外按下了"已解决"按钮...

    额定输出功率:最大1kW

    输入电压范围(最小/最大):最小30V、最大42V

    输出电压范围(最小值/最大值):最小值290V、最大值310V


    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro-san

    PSFB 提供 ZVS、但在36V 电压下、这一点没有什么好处。 在300V 时使用 SR 也没有什么好处、二极管是一种更简单的替代方案。 我会使用全桥输出整流器来降低次级应力电压。 除非客户具有非常严格的效率规格。
    在此功率级别、我将使用 PSFB 或硬开关式全桥。
    UCC28950的 SR 控制输出不会有太大的好处、因此 UCC3895将更适合。
    我可能会将控制器放置在初级侧而不是次级侧、以消除使用辅助反激式来提供偏置电源的需求。
    您还可以查看运行电压高达105V 的 LM5046 -这将简化偏置电路设计、并且该器件具有板载 MOSFET 驱动器。

    硬开关全桥也值得一看、LM5045将是一个不错的选择。 正如我先前所说的、在这些低输入电压下进行 ZVS 开关几乎没有任何好处。

    推挽式拓扑通常用于由12V 电池供电的高电流输入级、可能值得使用全桥次级整流器电路在36V IN 下查看此拓扑。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢你的帮助。

    我想澄清一点。  对于 LM5045或46、如果我不使用 SR 输出并应用共模整流、是否存在任何问题?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我还有一个问题。

    LM5045/46的最低 FSW 频率是多少?  

    客户希望 LO1/LO2=65kHz、FSW=130kHz。 有可能吗?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro-san

    如果客户不想使用 SR 输出、那么最简单的选择就是将 IC 上的引脚保持开路。

    最小频率要复杂一点。 65kHz 与 UCC28950 / UCC28951或 UCC3895没有关系。

    对于100kHz 的开关频率、LM5045和 LM5046的最小振荡器频率将约为200kHz。 -请参阅 LM5045数据表中的图6。

    较低的开关频率将需要较大的磁性元件、尤其是变压器。 在这个功率水平上的大多数应用使用100kHz 作为开关频率(200kHz 时的振荡器)、这是我建议的。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro-san

    我一段时间内没有收到您的回复、因此我将假定此问题已得到解决。

    如果您需要进一步的帮助、请随时打开新帖子。

    此致

    Colin