This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:PTH08T240W 的输出为0V

Guru**** 2520310 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804530/pth08t240w-the-output-of-pth08t240w-is-0-v

器件型号:PTH08T240W

您好:

      PTH08T240W 的正常输出为1.2V、但由于输出端10uF 负载电容器短路、因此在替换新的负载电容器后、PTH08T240W 可以正常输出1.2V。 但在运行一段时间后、输出变为0V。 我看到 PTH08T240W 具有电流保护功能。 我想知道负载电容器的短路是否会损坏 PTH08T240W 的功能。 有没有好的解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这个、然后返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能提供一个原理图供我查看吗? 过流保护旨在在施加的负载超过过流阈值时关闭稳压输出。 我认为输出短路不会损坏电源模块。

    在运行一段时间后获得0V 电压时、您遇到此问题的频率有多高。 有多少电路板发生了此故障事件? 输出电压从1.2V 典型值降至0V 之前需要多长时间? 是否有任何下游因素可能导致输出被拉低?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以获取有关此内容的更新吗?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间没听到过你的反馈。 因此、我假设您能够解决您端的问题、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、只需在此主题中回复、该主题应重新打开、以便我们可以继续解决问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 sch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    1.2V 输出的总体原理图看起来正常。

    对于 TurboTrans 组件选择、   总 Cout 为801uF、数据表的公式2可得出 RTT 值为2.65kOhm。 最接近的1%电阻值为2.67kOhm。 为了优化 负载瞬态和稳定性、我建议根据公式2更改 RTT 值。

    此原理图中是否还包含10uF 负载电容器? 我看不到 在原理图中添加额外的10uF 电容器会 如何使输出短路。 您能澄清一下吗?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待!  我要求我的客户查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以直接通过 j-hua@ti.com 向我发送电子邮件、以获得有关此问题的持续支持。 我现在将关闭此主题。

    此致、

    Jimmy