This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:损坏

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804629/dcr010505-damaged

器件型号:DCR010505

您好、先生、

 我们使用 DCR010505 器件来生成隔离式5V 电源。 我们在这些部件周围遇到一些现场故障, 故障模式 通常 显示 为 无输出, 自去年以来,我们已获得7个故障样本。

一个样本看起来是6.6V 输出(__LW_AT__它与"DCR010505:损坏的直流/直流转换器",相同、我在 e2e 论坛上得到了该),、但 该样本最终没有输出电压。

有些样本很热。 所有故障样本都具有异常输出电阻,I  使用 万用表测量了+VOUT 和-VOUT 之间的输出电阻,值仅为100Ω,Ω、但良好芯片约为100kΩ Ω。 我想内部 LDO 存在短路。

该芯片在接口电路上用于  干触点  状态检测, 我们使用电缆连接干触点和 PCBA 板。我测量了电缆,和 DCR 输出。上的噪声、现在 该波形如下:

CH1:线路上的噪声

CH2:DCR 输出上的噪声

 DCR'上的噪声振幅很大、看起来 与线路噪声。保持同步  

我想?此噪声是否会对芯片造成损坏。我已查看数据表、但未找到相关说明。  

我的电子邮件是 anbin.cui@united-imaging.com、我们也可以讨论离线。

请帮我、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anbin:

    您能否提供原理图和 PCB 布局? 此外、您的初始条件(VIN、VOUT、IOUT)是什么? 我看不到该附件、您是否可以将该文件作为压缩文件附加?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    很抱歉、回复太晚了,我整天都在忙于解决这个 问题,现在我已经附上 了原理图和 噪声测试结果, 噪声或干扰  看起来 很大!

     (__LW_AT__为5V,μ A、由 uModule)LTM4619 μ A )VOUT、VOUT 也为5V,IOUT 约为10mA(仅光耦合器消耗电流e2e.ti.com/.../schematic_2600_noise.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。触点连接在 J19的引脚3和 PIN6之间(__LW_AT__您可以在原理图中看到),常闭,闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anbin:

    为了澄清这一点、故障事件被描述为无输出电压还是其他问题。 电压输出和输出接地之间的100欧姆读数表示器件中的某处短路。 但是、您提供的噪声测量结果显示 CH2上具有5V 输出、但存在非常大的噪声尖峰。

    此外、TI DCR 电源模块的输入电压(我认为是 CH1中的 LTM4619)看起来非常异常。 从它的外观来看、CH1在+20V 和-20V 之间摆动、这是相关的。 请注意、超出7V 绝对最大额定输入电压的输入电压可能会对器件造成永久损坏并影响器件的行为。

    要对此进行故障排除、您能否获得一块新电路板、卸下 LTM4619器件、使用稳定的电源并为 DCR 电源模块提供输入以及探头 VIN、VOUT 和电源正常状态?

    至于原理图、组件选择遵循图27中所示的典型应用原理图。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anbin:

    您是否有机会使用独立电源隔离并测试 DCR010505?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbin:

    如果隔离 DCR010505可以提供有关故障机制的更多见解、我是否可以获得有关此方面的更新?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anbin:

    一段时间后、我没有听到您的反馈。 我假设您最终能够解决此问题 因此、我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、只需回复此帖子、此主题将重新打开以供讨论。

    此致、

    Jimmy