您好、先生、
我们使用 DCR010505 器件来生成隔离式5V 电源。 我们在这些部件周围遇到一些现场故障, 故障模式 通常 显示 为 无输出, 自去年以来,我们已获得7个故障样本。
一个样本看起来是6.6V 输出(__LW_AT__它与"DCR010505:损坏的直流/直流转换器",相同、我在 e2e 论坛上得到了该),、但 该样本最终没有输出电压。
有些样本很热。 所有故障样本都具有异常输出电阻,I 使用 万用表测量了+VOUT 和-VOUT 之间的输出电阻,值仅为100Ω,Ω、但良好芯片约为100kΩ Ω。 我想内部 LDO 存在短路。
该芯片在接口电路上用于 干触点 状态检测, 我们使用电缆连接干触点和 PCBA 板。我测量了电缆,和 DCR 输出。上的噪声、现在 该波形如下:
CH1:线路上的噪声
CH2:DCR 输出上的噪声
DCR'上的噪声振幅很大、看起来 与线路噪声。保持同步
我想?此噪声是否会对芯片造成损坏。我已查看数据表、但未找到相关说明。
我的电子邮件是 anbin.cui@united-imaging.com、我们也可以讨论离线。
请帮我、非常感谢!