This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630CDDAEVM:热耗散过大

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805204/lmr33630cddaevm-excessive-heat-dissipation

器件型号:LMR33630CDDAEVM

您好!

我们围绕 LMR33630C SOIC 封装构建了原型电路、并出现了一些主要的发热问题。

我们将12v 电源降至5V、并驱动6欧姆的电阻负载、消耗大约1安的电流。 原理图如下:

即使仅消耗1A 电流、IC 也会过度加热、从而进入"断续模式"以限制电流。

即使在散热焊盘上添加临时散热器也没有太大帮助散热:

 

关注点:

  1. 我们使用了两个未知饱和电流额定值(本地采购)的1.2uH 电感器串联,以获得所需的 L1值(由 WEBENCH 计算得出)。
  2. 电感器磁芯饱和可能是相对标称(1A)负载下过热的原因吗?
  3. 6欧姆电阻负载是否用作持续短路(因此是断续模式)?
  4. 降压转换器开关损耗是否应使 IC 发热过多?

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Berender

    您的原理图中的值看起来正常。 如果电感器饱和、可能会导致发热。 另一个可能的原因是布局。 如果电感器不饱和、则芯片应轻松启动至6欧姆负载。 如果您不希望在公共论坛中提供信息、可以将信息发送到 robert.blattner@ti.com。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berender、您好!

    电子邮件发送的绕过建议是如何解决的?

    此致、Robert