This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057静态电流问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, LM25141, LM5141, LM3150, LM5117, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805976/tps40057-tps40057-quiescent-current-issues

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: LM25141LM5141LM3150LM5117LM25117

你(们)好

在这里、我们开发了采用 TPS40057的24V 至12V/10A 直流转换器。

开关频率为100KHz

电感器:- 23uH 绕线型

这里的静态电流大约为~27mA -我尝试了各种方法来降低静态电流、但无法降低。

是否有任何方法可降低至5mA -请指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想了解此电流消耗的来源。 您可以共享您的原理图吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mam

    感谢您的回复。

    请查找随附的原理图和 MOSFET 数据表。

    等待您的快速回复。

    e2e.ti.com/.../24V_5F00_12V.pdfe2e.ti.com/.../KIA_2D00_Semicon_2D00_Tech_2D00_KNB3306B_5F00_C176838.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享原理图。 我没有任何我希望得到10的 mAs 的东西。 您能否确认此测试是在输出上无负载、而不是轻负载的情况下完成的?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的。 该测试仅在空载条件下完成(我已移除 LED 的电阻器 R4)。

    即使在此状态下、转换器的电流消耗也为27mA。

    请查找以下测试案例并分享您的意见:

    我已经移除了 HDRV 和 LDRV 电阻器(0欧姆)-现在我有意断开控制器与顶部和底部 MOSFET 之间的开关脉冲。 在这种情况下、产品不会产生所需的13.5V 输出。

    现在、控制器 IC 的电流消耗为3mA。

    如果我焊接 R7和 R8 -现在顶部和底部 MOSFET 开始开关并产生所需的13.5V 输出-
    转换器再次开始消耗27mA 的电流。

    我还尝试了以下方法:

    1) 1)更改了开关频率

    2) 2)更改了补偿网络

    3) 3)更改了顶部和底部 MOSFET、具有极低的 RDS ON -低栅极电荷和栅极

    4) 4)也会更改电感

    这些都不是作为预期结果给出的。

    请分享您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Katelyn

    是否有此 reg...的更新?

    正在等待您的 fb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进行这些测量。 移除 FET 时、测量值为3mA。 这与数据表中的"电气特性"表相匹配。  您可以看到测试条件指定:"输出驱动器未切换、VFB≥0.75V"。  这意味着开关静态电流将更高。 我建议您使用具有轻负载运行的器件。  一个选项是 LM25141。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25141.pdf

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    大家好、

    是的、如果没有 FET、控制器仅消耗~3mA 电流。

    由于没有轻负载运行、TPS40057器件消耗高静态电流...? 我是否可以得出这样的结论...?

    由于我为低静态电流(小于10mA)选择了以下列出的器件

    1)        1) LM25117PMHE/NOPB        

    2)        2) LM3150mH/NOPB
     
    3)        3) LM5117PMHE/NOPB

    请仔细阅读并提供您对此的反馈/意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解和结论是正确的。  

    LM25141或 LM5141是最佳选择、因为这些器件专为实现低静态电流性能而设计。

    LM3150、LM25117和 LM5117将没有高于10mA 的负载电流/静态电流。  

    此致、

    Katelyn