This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:PWM 引脚

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804046/tps92515-pwm-pin

器件型号:TPS92515

您好!

我尝试使用 TPS92515HVEVM。

我通过 Iadj 引脚在0至0.5V (约200mA)时将 LED 的功率调光。 没关系。

此外、我希望使用 PWM 引脚以不同的频率(占空比的50%)使 LED 闪烁。 它在1至5000 Hz 范围内工作正常、但在70至100 Hz 范围内除外。 在该频率下、输出 LED 频率除以2相对于输入频率。

您是否有解释?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、

    我不确定你在干什么。 输入电压源应该是直流电源、什么是"输入频率"? 这是 EVM 的 PWM 命令吗? 如果是、您能否使用示波器查看 PWM IC 以及 LED 的输出电压和电流?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、输入电压为24V 直流电源。

    输入频率是 EVM 的 PWM 命令。  

    是的、我看到使用示波器时、输入和输出(在 LED 侧)的频率在1至5000Hz 之间是相同的、除非输入频率介于70Hz 至100Hz 之间。

    在这里、输出频率(在 LED 上)除以2 (当输入频率为80Hz 时、LED 为40Hz)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、

    输出电压是多少? 您能否提供显示这一点的示波器图片以及 Vin、Vled、Vcc、PWM? 正确工作、不正确? 您的开关频率是多少?

    "如果是这样、您能否使用示波器查看 PWM IC 以及 LED 的输出电压和电流?"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我不能解决问题。 我向您发送振荡图片。  

    输入电压为24V 直流。 Iadj 引脚上的电压为0.1V、PMW 引脚上的频率输入(介于0和3.3V 之间)为通道1 (黄色)

    通道2 (蓝色)是 LED+引脚。

    如您所见、频率20、50、110和1000Hz 是可以的、在频率80Hz (在70Hz 和100Hz 之间是相同的)下、输出与输入频率不同。

    你有什么想法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Delmas、

    您的 VLED/Vout 是什么? 根据示波器图片、它刚好超过1.5V。 请注意、在您的50 Hz 画面上、它的运行也不正确。 当被告知打开时、它不会立即开启。 我猜、如果您的负载电压非常低、则可能是 Vboot 或 Coff。 您能不能随 SW 节点一起获得 Vboot 图片(因此我可以看到引导电压、它与两者不同)。 我还想看到 Coff 引脚。

    您可以尝试增大引导电容器的值、例如 double、以查看其行为是否发生变化。

    我可能会要求您提供有关您的设计的更多信息、例如 ROFF、Coff、Vin、Vout、 不同工作点的输出电流示波器图片等

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmas、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 µF 将 Cboot 增大到0.3 μ s、这样就解决了我的问题。
    我必须设计我的定制板、如果在调试时遇到其他问题、我会回来。

    此致