This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:GPI 故障重新时序行为

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806278/ucd90320-gpi-fault-re-sequence-behaviour

器件型号:UCD90320

您好!

我们 在项目中使用 UDC90320。 有些东西我不理解。

我有一个 GPI、它是一个逻辑温度传感器输出。  选中启用重新定序(在 FAULT 响应选项卡中)。

如果我将"Max Re-Sequence"(最大重新时序)设置为"Unlimited and the time between re-sequences to 4000ms (在 GLOBAL / MISC 选项卡中)、当 GPI 故障消失时、电源轨再次启动。

如果我将 "Max Re-Sequence"设置 为3、 并将重新时序之间的时间 设置为4000ms (在 GLOBAL / MISC 选项卡中)、当 GPI 故障消失(例如100秒后)时、电源轨将再次启动! =>为什么?  我不希望出现这种情况、因为在100秒后、重试次数应该会用完。

提前感谢、