This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:PWM 输出电流图问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806044/lm3549-pwm-output-current-graph-question

器件型号:LM3549

大家好、

您是否会建议正确描述输出电流控制方法

第8页上的图13数据表、

1.直流光发射,其中的正向电流值根据占空比变化

2.正向电流值是由寄存器设置的固定值,PWM 驱动输入的 PWM 波形。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驱动器的最大电流在电流设置寄存器中设置。 PWM 可以调节 LED 的正向电流、如图13所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San

    请让我来仔细检查一下  

    输出端的 LED 电流是否为直流电流?

    如果是这种情况、则是输入 PWM 信号

    由内部低通滤波器等平滑处理并用于光量调节?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。